结果:找到"PCB 客编",相关内容953条
- 关于下单彩色丝印时客编的提醒
- 省流:已收到实物,确认不带客编========我是一条分割线========官方人员和生产确认不带客编但是具体还得拿到实物才知道========我是一条分割线========板子还未拿到,甚至还未进行生产,叠图的高清仿真是通过非常规方法(实际上小图和高清是一起出的,不过前端限制了你发货前不让你看,但是api是返回了高清的链接的========我是一条分割线========嘉立创近期免费送50元彩色丝印券,于是我就上车薅了一把在嘉立创彩色丝印提一些建议这篇帖子中,我看到了老贺说彩色默认不加客编于是我就很放心的没加客编但是!审核结束之后发现板子被加了客编给你们看一下叠图,总之就是很别扭在与跟单一...
- 所属专栏: PCB设计 标签: 彩色丝印,客编 发帖人:Becod 发帖时间:2023-08-24 14:14:00
- 指定位置加客编选项到底是什么规则呢?
- gerber文件里有JLCJLCJLCJLC,并且下单的时候勾选了指定位置添加客编。板子上的应该是一行的客编-Y序号-时间,还是分开两行呢?我的理解,只要空间够,字体大小不小于0.8mm,应该就会一行显示吧?这个有什么神奇的规则吗?(咨询客服,客服要多花3元确定生产稿仿真图......关键是,同gerber不同时间下单,前一个一行显示,第二个两行显示,就很神奇)PS:附客服原话
- 所属专栏: PCB打样 标签: PCB 客编 发帖人:Lucy 发帖时间:2023-03-21 14:50:00
- 问题反馈:立创EDA专业版元件库显示出错
- 平台:Windows10专业版22H2软件:立创EDA专业版V1.8.39在绘制PCB时,点开软件下部元件库,当点击“3D模型"后"搜索框"显示移位,并遮住“立创商城”和“嘉立创EDA”。后期无法显示图片传了好几遍无法成功
- 所属专栏: PCB设计 标签: 问题反馈 PCB 专业版 客户端 发帖人:LSweet 发帖时间:2022-11-26 09:15:00
- 专业版PCB编辑丢失元件封装
- 在PCB编辑时,点保存,再右上角关闭立创EDA,提示未保存这时,你再点取消,再保存,关闭,还出这个未保存提示,点不保存退出后,下次进入PCB编辑,就会少很多元件,进行DRC检查没有错误只有从原理图导入变更,将少的元件更新进来,重新放置这个图出现了三次这个问题,为何?
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB编辑 发帖人:xhicq 发帖时间:2022-07-17 18:17:00
- 如何把客户号里的4去掉
- 如何把客户号里的4去掉,不想用这个号下单了,又没有别的手机注册,就算找到别的号注册,又带4也不行呀
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 客户号 发帖人:黑白颠倒才是众生 发帖时间:2022-04-05 18:41:00
- 【通知】立创EDA将于2021.9.30停用旧客户端,请更新至最新版本。
- 【通知】立创EDA将于2021.9.30停用版本低于v6.4.21的旧客户端,将不再启用。为了不影响你的工作,请更新至最新版本。https://lceda.cn/page/download谢谢立创EDA团队2021.09.10
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 客户端 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2021-09-10 12:09:00
- 【反馈】可以统一一下工程做图加客户编号的风格吗
- 如题:再嘉立创做了很多板子,发现回来的板子加客户编号风格有明显不同1.字号十分大,放在显眼位置,明显比板子的名称大2.字号适中,不会超过板子名称,位置在某些封装下或者隐蔽地方,贴片后可以遮挡第一种风格明显会影响外观,第二种就很好,这很明显是两个工程的风格,建议内部统一一下,不然回来的板子字号一会大一会小很乱。有联系客服反馈,让下单选不加客户编号,但是只能选无要求,不能不加,然后客服让确认生产稿(收费),客户编号是嘉立创内部使用的,实际上客户并不需要(我并不反对加编号),我不认为需要单单为了这个事情让客户每一次都增加付费,因此建议客服反馈给工程,统一标准,客服回答:这个是反馈不了的哦,抱歉到这...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 反馈 客户编号 发帖人:神经猫V 发帖时间:2020-03-17 16:24:00
- PCB中重命名了元件编号,能把更新传回原理图吗?
- 如图,PCB中重命名了元件编号,能把更新传回原理图吗?从原理图改动更新到PCB很简单,但倒过来却不知道怎么操作了
- 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB 元件编号 发帖人:niyx 发帖时间:2019-12-17 22:45:00
- PCB中元件编号删除后如何恢复?
- PCB中元件编号删除后如何恢复?重新更新PCB也没有回来。
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 元件编号 发帖人:Kiger 发帖时间:2019-08-05 15:23:00
- 取消指定位置加客户编号必须是原文件的通知,支持GERBER文件
- 为了提倡客户提供GERBER文件下单,现决定取消指定位置加客户编号必须是原文件的规定,使提供GERBER文件而困拢不能指定位置加客编的客户需求得到解决!客户提供GERBER文件下单,很大程度解决AD,DXP系列版本不兼容及PADS转换gerber文件带来的各种争议,当然对于批量下订单还是建议返单,返单在真正意议上保证了一致性!2018年6月7号深圳嘉立创
- 所属专栏: PCB打样 标签: 客户编号 发帖人:limeng 发帖时间:2018-06-07 14:39:00
返回